结果:找到"电动滑板车 MCU 物联网 电机控制",相关内容1000条
  • 两轮车充电桩解决方案:高效保护充电安全
  • 随着城市化进程的加快、人们生活水平的提高和节能环保理念的普及,越来越多的人选择了电动车作为代步工具,而两轮电动车的出行半径较短,需要频繁充电,因此在城市中设置两轮车充电桩就非常有必要了。城市中的充电桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。两轮车充电桩解决方案上海航芯的两轮车充电桩解决方案以ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。ACM32F403主频高达180MHz,带两路CAN接口,可与BMS通信,读取电池相关信息,带四路高速QSPI接口,实现与NFC模块的高效通信...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU BMS 充源管理 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-06-15 11:24:00
  • 实现智能水控|基于ACM32MCU的分体式水控方案
  • 分体式水控是一种常见的水控系统,它的工作原理是通过水的流动来控制水的供应和排放,该系统一般由两部分组成:控制器和水阀。控制器负责监测水的流量和压力,根据设定的参数来控制水阀的开和关,从而实现水流的控制。基于ACM32F403的物联网分体水控是一款以M1卡或CPU卡作为电子钱包,以实时扣费的方式实时扣取卡中金额,通过对出水管道电磁阀(或电动阀)的开关控制,实现插卡出水、拔卡断水、精确计费。分体式水控功能特点•支持各种类型的非接触式射频卡M1、CPU卡•无需通信布线,全网通方式与运营商基站通信•支持在线自动升级终端程序•支持脱机工作和联机工作,脱机自动变联机,下载参数和上传记录•防水等级IPx6...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-05-25 14:33:00
  • 实现能效升级|基于ACM32MCU的冰箱压缩机变频方案
  • 概述冰箱制冷系统中最重要的部件是压缩机。它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为整个制冷循环提供源动力。这样就实现了压缩→冷凝→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环。一般来说,压缩机由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备(启动器和热保护器)及冷却系统组成。与普通冰箱相比,变频冰箱最显著的优点是提高制冷效率、节约电力、节约能源。另外,在能快速冷却的同时,还能保持温度波动范围较小,从而达到较好的冷藏保湿效果。压缩机转速的精准控制,压缩机无需频繁启停,噪音更小更安静。本文讨论了基于上海航芯ACM32G103的冰箱压缩机变频方案。ACM32G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 冰箱压缩 智能家居 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-05-19 16:25:00
  • 助力低碳出行|基于ACM32MCU的电动滑板车方案
  • 前言随着智能科技的快速发展,电动滑板车的驱动系统也得到了长足的发展。国内外的电动滑板车用电机驱动系统分为传统刷式电机和无刷电机两种类型。其中,传统的刷式电机已经逐渐被无刷电机所取代,无刷电机的性能和寿命都更出色,已成为电动滑板车驱动系统的主流。根据QYRESEARCH数据显示,2020年,全球电动滑板车产量为425万辆。预计2027年产量达到1001万辆,2021-2027年复合增长率12.35%。2020年全球总产值达12.1亿美元。全国范围内,2020年中国的产量达364万辆,占全球电动滑板车总产量的85.52%;其次北美产量达53万辆,占全球的12.5%,电动滑板车行业总体继续保持稳健...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-27 10:47:00
  • 专为智能设备安全打造|基于ACM32MCU的智能断路器方案
  • 随着我国电网建设的快速发展,数字化变电站成为建设和研究的热点,数字化变电站的核心在于一次设备的智能化与二次设备的网络化,对于断路器这种极其重要的电力一次设备而言,其智能化的实现有十分重要的意义,断路器智能化在于运行状态实时监测、通断精确、智能控制和信息传递网络化等。随着电力电子技术和自动控制理论的广泛应用,计算机与网络通信技术的飞速发展,以及对传感器技术和人工智能的深入研究和综合应用,智能断路器的功能得到了极大的扩展和完善。本文将介绍基于ACM32F070的智能断路器方案,有效实现电路的智能化控制,让用电更安全更智能。智能断路器概述智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ACM32F070,MCU,智能断路器,,工业 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-14 15:05:00
  • 电机驱动MCU通用功能和技术点解析
  • 电机驱动MCU技术要点它是电机控制器即动力输出。通俗点就是你要加速他让电机转得快一些,要刹车他能让电机转的慢一点。所以他有如下特点:(1)响应快,这个很容易理解,但其实不好做,因为工况比较复杂。举一个简单的例子就能感觉到。同样是加速,有的发生在平地,有的发生在上坡,有的发生在下坡。平地和上坡都还好,因为是克服阻力。但是发生在下坡时就比较尴尬了,因为有个重力分量,不仅有控制器给电机施加力量,也有地球妈妈在拉着它。有时候坡度较大,如果控制不好会有比较强的顿挫感,这在驾驶时就比较吓人了。所以电机控制器的算法是比较难的,要平稳低调才行。(2)稳定可靠。这个也好理解,但是做起来也很头疼,因为这里都是大...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-02-02 15:07:00
  • 家电电动控制MCU
  • 关于电机控制方案,DSP、MCU和FPGA各有其优特点。DSP因为数据处理能力强、运算速度快,适用于高端复杂的电机系统控制,但它依赖于软件算法的成熟度和稳定性,对开发者的要求比较高。FPGA通过集成逻辑电路及专用电机驱动电路,能够很好地适用于客户化的电机驱动,但在电机控制的通用性方面略有不足。MCU通常侧重于I/O接口的数量和可编程存储器的大小,非常适用于有大量的I/O操作的场合,所以广泛应用在低成本,低功耗和对精度要求不高的系统中。但由于本身处理能力有限,应用的场合受到了比较大的限制。电机对能耗的贡献率在美国接近50%,因此降低电机能耗能有效地提高能源利用率,而采用先进的微控制器(MCU)...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-04 14:15:00
  • 电动滑板车仪表供电IC100V降压芯片惠海半导体H6205
  • 东莞市惠海半导体有限公司有限公司是设计、研发、生产与销售集成电路IC和MOS管的技术服务型公司,8-100V输入的降压恒压芯片--H620X系列可应用在电动车车充/车载仪表降压电源、BMS电池管理系统降压电源、POE交换机/分离器降压电源和GPS定位器降压电源等。H620X系列产品已经在电动车、POE和GPS等行业应用多年,各大厂商都有在使用。惠海半导体可为客户提供全面的方案设计及技术支持。一、惠海H6205芯片概述:H6205是支持宽电压输入8-85V的开关降压型DC-DC的控制器,内置100V-17A的高压MOS。H6205同时支持输出恒压和输出恒流功能CC/CV。H6205采用固定频率...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 仪表供IC 100V降压芯片 发帖人:东莞市惠海半导体 发帖时间:2020-09-18 15:01:00
  • 长期连载贴———如何制作一块你自己的电动滑板——1.从电瓶开始
  • 废话不多说,让我们直接开讲1.电池选择推荐使用18650动力锂电池,寿命相较于聚合物电池较长,18650锂电池(非动力)锂聚合物电池对29.4伏特(7节串联),到37.8伏特(10节串联)之间的轮毂电机有较好的驱动效果因为这种电机对电流要求不大选择5C到10C的动力电池均可,太大利用不上笔者的电动滑板就是29.4伏特的电池组,7组每组5节5C18650锂电池2.焊接最好使用点焊机,低电压大电流点焊(500A以上,3-5伏特)18650的电池电极表面镀了一层镍金属,这也是困扰大多数新手的难点之一点焊时的连接物一定要镀镍,否则焊不上(推荐镀镍钢片)如果没有点焊机这样的设备该怎么办呢?也有办法那就...
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: DIY 自 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2018-12-20 22:48:00
  • 18年新款C2000PiccoloMCU推荐——TMS320F280049
  • 芯片简介TMS320F280049是TI最新C2000Piccolo系列(该系列的最高级型号为TMS320F280049C,具有可配置逻辑块CLB,而不带C标的则没有CLB)。该系列芯片带有能与TMS320F2837x级Delfino系列芯片相媲美的超强外设+复杂数学处理能力,但价格定位在2807x和2806x之间。笔者认为,新产品若采用此型号芯片,能以接近2806x的价格,获得更低的功耗和足以与2807x媲美的性能和外设,因此十分值得开发数字电源、电机驱动器的工程师和学生朋友们使用!笔者自己已经在最新的项目中采用了该型号的芯片,这款芯片功能确实十分强大,相比之前流行的28335来说,各方面...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: C2000 TI DSP MCU 发帖人:njyq2008 发帖时间:2018-06-11 20:27:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: